结果:找到"PCB 原理图 外包 嵌入式 模拟",相关内容1000条
  • 导入AD文件后,不能相关联问题
  • 将AD工程里的原理图和pcb图导入立创EDA后,然后两个库文件都提取了,之后在原理图中更新PCB文件,pcb图中的元器件大部分都变得旋转方向了,变得乱七八糟的,AD原文件想AD软件中相关联导入更新都是没有问题的。
  • 所属专栏: PCB设计 标签: 导AD PCB 发帖人:快乐向前 发帖时间:2022-08-01 10:42:00
  • 项目外包:承接硬件原理图设计,PCBLayout,嵌入式开发等服务
  • 多年硬件电子电路设计,经验丰富;提供全套硬件电路设计Layout服务;1、可承接瑞芯微,全志,ST单片机硬件原理图设计;2、可承接单面板、双面板、四层板、六层板,八层板Layout工作;3、熟练使用Cadence原理图及PCB设计软件,KEIL嵌入式单片机开发软件。有意者请联系:990281287@qq.com
  • 所属专栏: 项目外包 标签: 硬件设计 PCB Layout 开发 发帖人:LESLIE 发帖时间:2021-06-28 17:40:00
  • 项目外包:用LC-EDA设计原理图/PCB
  • 长期有项目可以外包要求有一下相关经验:1.单片机控制板相关的一些PCB/原理图设计经验。2.大功率开关电源PCB项目设计经验。3.需要使用LCEDA(暂时AD等能和LCEDA相互兼容的软件也可以)。有以上经验的可以留下联系方式。
  • 所属专栏: 项目外包 标签: PCB 发帖人:佳和 发帖时间:2019-07-22 16:45:00
  • 硬件、固件开发外包
  • 依据如下硬件架构,提供该架构的原理图和PCB设计的报价:主控(SMT32、CC26xx);电源管理(带池);电源管理(带池);通讯:USB、BLE、WIFI、UART;外设:3~4个SPI,3~4个I?C;引脚总数300~500PINs;依据如下固件架构,提供该架构的固件开发的报价:4个SPI外设,通过直接内存存取(DMA)数据,CPU将内存数据编码组包,通过通讯接口(WIFI/BLE/USB/UART)发送;4个I?C外设,通过CPU读I?C,将数据编码组包,通过通讯接口(WIFI/BLE/USB/UART)发送;电源管理:充放电,电量显示等;显示:如:小尺寸OLED;自编代码行数:800...
  • 所属专栏: 项目外包 标签: 硬件 固件 软件 发帖人:hope 发帖时间:2019-06-25 11:26:00
  • 硬件外包:设计一款电脑一体机的电源
  • 电脑一体机主要由:主机、显示器(集成功放板)、喇叭、鼠标键盘、充电电池及电源组成。它支持电池供电和市电供电,现缺少电源部分,需要设计一个配套的电源——接市电时,自动无缝(不关机、不重启)切换至市电供电,并对电池进行充电,充满自动停止。断开市电,则自动无缝(不关机、不重启)切换到电池供电。设计要求:支持宽电源输入(如:AC110~240V);电池续航要求:8-10小时;带电量显示功能;组件说明:主机,原配电源:DC12V/5A电源适配器(接头:5.5*2.5mm),主机功耗:12W;显示器,原配电源:DC12V/3.3A电源适配器(接头:5.5*2.1mm),显示器功耗:20W;喇叭:1W(8...
  • 所属专栏: 项目外包 标签: 硬件 电源 PCB设计 发帖人:hope 发帖时间:2019-06-25 11:21:00
  • [转载]ARM之中断GIC分析
  •  ps;一篇分析中断GIC的文章,很简洁有趣,推荐看下啦1.“站的高尿的远”  GIC为中断控制器,不要和ARMcore的中断搞混了,这些中断都是连接到ARMcore的IRQ或者FIQ上的。  要了解arm中断系统,GIC绝对不容错过,好先付上一张大家都能百度到的图片。  ++和*可以先不用考虑,用于安全模式。  GIC可以用于单核多核系统,这时候要抛开单片机的简单中断了,从图上看有SGI(Software-generatedinterrupt)、PPI(Privateperipheralinterrupt)、SPI(Sharedperipheralinterrupt),顾名思义SGI为软件...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:我不会单片机 发帖时间:2018-11-30 17:11:00
  • 【转载】Linux:信号的底层实现机制
  • ps:本文简明的介绍了Linux下信号的底层实现机制,写的很精简但内容却很使用,在这里分享一下,以下是原文内容1.信号:系统先定义好的某些特定的事件,可以被发生,也可以被接受。发生和接受的主体都是进程。2.信号机制:系统预先定义好的一些事件3.进程对信号的响应方式:当进程发生时,用户可以要求进程以以下三种方式之一对信号做出响应:a.默认信号(SIG_DFL):按系统默认方式处理,大部分信号的默认操作是终止操作,且所有的实时信号的默认动作都是终止进程。b.忽略信号(SIG_IGN):大多数信号都可以使用这种方式进行处理,但是SIGKILL和SIGSTOP这两个信号不能被忽略,同时这两个信号也不...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:我不会单片机 发帖时间:2018-11-26 15:55:00
  • [转载]常用ARM汇编指令及ATPCS规则
  • 在嵌入式开发中,汇编程序常常用于非常关键的地方,比如系统启动时的初始化,进出中断时的环境保存、恢复,对性能要求非常苛刻的函数等。只在必要情况下使用汇编指令,只涉及几条汇编指令。1.相对跳转指令:b、bl这两条指令的不同之处在于bl指令除了跳转之外,还将返回地址(bl的下一条指令的地址)保存在lr寄存器中。这两条指令的可跳转范围是当前指令的前后32M:-32M~+32M。它们是位置无关的指令。使用示例:bfun1......fun1:blfun2......fun2:......2.数据传送指令mov,地址读取伪指令ldrmov指令可以把一个寄存器的值赋给另一个寄存器,或者把一个常数赋给寄存器...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:我不会单片机 发帖时间:2018-11-26 15:50:00
  • 嵌入式的这些知识点你都知道吗?
  • 嵌入式开发要学哪些,嵌入式可以简单分为硬件与软件,然而其中的知识体系却是异常的庞大,这也是众多新手望而却步的一个原因,那究竟要如何才能成为一名嵌入式大咖呢?嵌入式开发要学什么,大致分为三个阶段:基础篇、进阶篇、大咖篇。入门嵌入式工程师  此阶段主要是前期的入门过程,主要针对入行没多久的新人。其实成功没有捷径,所以打好基础才是关键。嵌入式开发要学什么主要包含以下4个方面的内容:  1.电路知识首先你要学习电路、模电、数电,认识电阻、电容、三极管,基础器件要知道,放大电路、集成运放、时序电路基本电路能看懂,不然看电路图一定是云里雾里,也就无法进行后续的工作。硬件产品的设计实现,包括器件选型、原理...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:爱需要默契 发帖时间:2018-11-15 13:25:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: